DOCA0178DE-21

Firmwareversion 001.006.000

Neue Funktionen

  • Hinzufügen von Wireless-Geräten:

    • PowerTag Control: Inbetriebnahme über die Panel Server-Webseiten oder die Software EcoStruxure Power Commission.

    • PowerLogic PD100-Sensor zur Überwachung der Teilentladung: Inbetriebnahme über die Panel Server-Webseiten.

  • Einstellungen der PowerTag Control-Digitaleingänge: Vordefinierte Kontextualisierungswerte. Beispiel: Lüfterstatus ist verfügbar, wenn der Status eines E/A-Geräts konfiguriert wird, das mit einem der Eingänge des PowerTag Control-2DI- oder dem Ein-/Ausgang eines PowerTag Control-E/A-Wireless-Geräts verbunden ist.

  • Verbesserung der Panel Server-Funktionen für EcoStruxure Asset Advisor und EcoStruxure Resource Advisor:

    • Der Panel Server unterstützt zusätzliche Erweiterungen für benutzerdefinierte Modelleigenschaften über die Software :

      • Zusätzliche Option für Eigenschaften: LogicCode.

      • Byte-Reihenfolge auf Messebene.

    • Verbesserungen für den PowerLogic HeatTag.

    • Modbus TCP/IP- und serielle Modbus-Geräte mit der Geräte-ID 248 bis 254.

    • Der Panel Server unterstützt benutzerdefinierte Alarme in benutzerdefinierten Modellen, die mit der Software EPC-Web erstellt wurden.

Allgemeine Funktionen

In der folgenden Tabelle wird die Verfügbarkeit allgemeiner Funktionen für Panel Server Universal mit der Firmwareversion 001.006.000 angegeben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Allgemeine Funktionen

Verfügbarkeit

Funktionalität

Getrennte Netzwerktopologie

Geschaltete Netzwerktopologie

Verbindung mit Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, beliebiges Gebäudemanagementsystem oder Überwachungssystem eines Drittanbieters)

Möglichkeit zur gleichzeitigen und dauerhaften Deaktivierung der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) über die Panel Server-Webseiten

WiFi

2,4 GHz

Externe WiFi-Antenne (Referenz: PASA-ANT1)

Kommunikation nach IEEE 802.15.4

Maximale Anzahl Wireless-Geräte:

  • Bis zu 40 Wireless-Geräte als Kombination aus PowerTag Energy-Sensoren, PowerLogic Tag-Energiesensoren, Acti9 Active, Wireless-Anzeigehilfsgeräten für ComPacT- und PowerPacT-Leistungsschalter, Wireless-CO2-Sensoren, Wireless-Temperatur- und -Feuchtigkeitssensoren, PowerTag A-, PowerTag Ambient-, Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren und PowerLogic HeatTag-Sensoren, PowerTag Control und PowerLogic PD100 mit maximal 10 PowerTag Control-Geräten, maximal 15 PowerLogic HeatTag und maximal 15 PowerLogic PD100-Sensoren

  • oder bis zu 85 Easergy TH110/CL110-Umgebungssensoren

HINWEIS: Die Gesamtanzahl von PowerTag Control, PowerLogic HeatTag und PowerLogic PD100 darf 20 Geräte nicht überschreiten.

Modbus TCP/IP-Kommunikation

Max. 64 Modbus TCP/IP-Geräte, einschließlich Geräte, die physisch mit dem Panel Server verbunden sind, sowie virtuelle Geräte (d. h. IEEE 802.15.4-Geräte, die mit einem untergeordneten Panel Server-Gateway verbunden sind)

HMI (Human Machine Interface)

FDM128-Ethernet-Anzeige

PowerTag Link-Anzeige

Sicherungswiederherstellung

Sicherung und Wiederherstellung der Panel Server-Konfiguration über die Panel Server-Webseiten und die Software EcoStruxure Power Commission

Konfiguration

Benutzerverwaltung über ein einzelnes Benutzerkonto

Benutzerverwaltung über mehrere Benutzer mit rollenbasierter Zugriffssteuerung (RBAC)

Alarme

  • Im Allgemeinen Veröffentlichung von Alarmen, die von den Endgeräten unterstützt werden.

  • Veröffentlichung von Alarmen in Bezug auf:

    • Kommunikationsproblem zwischen einem Gerät und dem Panel Server, wenn von den Endgeräten aus verfügbar

    • ERMS am Leistungsschalter

    • Die drei Alarmstufen von HeatTag-Sensoren

Protokolle

Modbus TCP/IP-Server

Modbus TCP/IP-Client

DHCP-Client

DHCP-Server

DPWS-Server

HTTPS

SFTP-Client

Datenexport

Panel Server-Webseiten für die Veröffentlichung auf dem SFTP-Server

Veröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud über die Panel Server-Webseiten

Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen

In der folgenden Tabelle ist die Verfügbarkeit der Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen mit dem Panel Server Universal mit der Firmwareversion angegeben.

Verfügbar

Nicht verfügbar

Inbetriebnahme- und Überwachungsfunktionen

Verfügbarkeit

Serielle Modbus-Kommunikation

Inbetriebnahme der Funktion zur Nutzung des seriellen Modbus-Ports im Rückwärtsmodus über die Panel Server-Webseiten

Digitaleingänge (PAS600L)

Inbetriebnahme über die Software EcoStruxure Power Commission

Inbetriebnahme über die Panel Server-Webseiten

Überwachung über die Software EcoStruxure Power Commission

Überwachung über die Panel Server-Webseiten

Statuszuweisung aus einer Liste vordefinierter Werte für jeden generischen Ein-/Ausgang in der Einstellung E/A-Status über die Software EcoStruxure Power Commission oder die Panel Server-Webseiten

Firmwareaktualisierung

Auf ein Panel Server-Gateway über die Software EcoStruxure Power Commission angewendet

Auf ein Panel Server-Gateway über die Panel Server-Webseiten angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways über die Software EcoStruxure Power Commission angewendet

Auf mehrere Panel Server-Gateways über die Panel Server-Webseiten angewendet

Sicherungswiederherstellung

Sicherungswiederherstellung auf einem Panel Server desselben Modells über die Software EcoStruxure Power Commission

Sicherungswiederherstellung auf einem Panel Server desselben Modells über die Panel Server-Webseiten

Konfiguration

Konfiguration über die Software EcoStruxure Power Commission

Ethernet-Konfiguration für die Upstream-Kommunikation über die Panel Server-Webseiten

Modbus-Konfiguration von Modbus TCP/IP- und seriellen Modbus-Geräten über die Panel Server-Webseiten

Selektive Kopplung von Wireless-Geräten über die Software EcoStruxure Power Commission

Selektive Kopplung von Wireless-Geräten über die Panel Server-Webseiten

Gleichzeitiges und dauerhaftes Deaktivieren der Wireless-Netzwerke (Wi-Fi und IEEE 802.15.4) im Panel Server über die Panel Server-Webseiten

Überwachung

Anzeige der Daten von I/O Smart Link-Geräten über die Panel Server-Webseiten

Anzeige der Daten von Panel Server-Digitaleingängen über die Panel Server-Webseiten

Anzeige der Daten der unterstützten Geräte (siehe Bestellreferenzen unter Unterstützte Geräte ) über die Panel Server-Webseiten

Diagnose über die Panel Server-Webseiten

Leistungsmerkmale und Einschränkungen

  • Leistung und Einschränkungen für den Panel Server Universal:

    • Wenn die SFTP-Veröffentlichung aktiviert ist, werden Alarme auf den Panel Server-Webseiten angezeigt, jedoch nicht auf dem SFTP-Server veröffentlicht.

    • Keine manuelle Hinzufügung von Wireless-Geräten, die über die Software EcoStruxure Power Commission mit einem untergeordneten/nachgeschalteten Gateway verbunden sind.

    • Die automatische Erkennung von Wireless-Geräten unter einem untergeordneten Gateway ist auf 64 Geräte beschränkt, da Wireless-Geräte als Modbus TCP/IP-Geräte angesehen werden.

    • Die normale Antwortzeit für einen Modbus TCP/IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 30 ms.

    • Die maximale Antwortzeit für einen Modbus TCP/IP-Request für ein Wireless-Gerät nach IEEE 802.15.4 beträgt 1 s. Konfigurieren Sie den Modbus/TCP-Client-Timeout entsprechend.

    • Die normale Panel Server-Latenzzeit für einen an das serielle Modbus-Netzwerk weitergeleiteten Modbus TCP/IP-Request beträgt 10 ms.

    • WiFi-Funktion nur über eine Verbindung mit einer WiFi-Infrastruktur verfügbar. Zugangspunktfunktion nicht verfügbar.

  • Einschränkungen beim Data Sampling und bei der Veröffentlichung für Cloud-Anwendungen von Schneider Electric:

    • Die Anzahl der einzelnen Datenpunkte, für die ein Sampling durchgeführt werden kann, ist auf 2.000 und auf einen Datenfluss von 500 Datenpunkten pro Minute begrenzt.

    • Die Anzahl individueller Alarme, die für die Überwachung konfiguriert werden können, ist auf 100 beschränkt.

  • Einschränkungen für I/O Smart Link:

    • E/A-Kontextualisierung (Einstellung E/A-Status über die Software EcoStruxure Power Commission oder die Panel Server-Webseiten) ist nicht verfügbar.

    • Der Status des Leistungsschalters wird bei Auswahl der Familie Kabelgebundene Geräte.

    • Signalelement als Standard-E/A vordefiniert ist nicht verfügbar.

    • Keine vordefinierte Konfiguration verfügbar für Schneider Electric-Impulszähler.

    • Weder Betriebszeit noch Schaltspiel- oder Auslösungszähler für kabelgebundene Geräte und Standard-E/A.

  • Einschränkungen für Wireless-Geräte:

    • PowerTag Control:

      • Rückführungskreis im Schützmodus wird nicht unterstützt.

      • Die Konfiguration im Impulsrelaismodus wird nicht unterstützt.

      • Wenn ein PowerTag Control-Gerät mit einem untergeordneten Gateway verbunden ist:

        • Keine automatische Erkennung.

        • Es werden keine Daten im übergeordneten Gateway veröffentlicht. Um auf der Ebene des übergeordneten Gateways veröffentlichen zu können, muss ein benutzerdefiniertes Modell für das übergeordnete Gateway entwickelt werden.

        • Über die Panel Server-Webseiten ist keine Steuerungsfunktion verfügbar.

        • Zu befolgende Kopplung:

          1. Koppeln Sie die PowerTag Control-Geräte, sofern vorhanden, in der Konfiguration (alle anderen Wireless-Geräte müssen ausgeschaltet sein).

          2. Koppeln Sie die PowerLogic HeatTag-Sensoren, falls vorhanden, in der Konfiguration.

          3. Koppeln Sie den PowerLogic PD100, falls vorhanden, in der Konfiguration.

          4. Koppeln Sie die anderen Wireless-Geräte.

    • PowerTag Display: Nicht unterstützt von Panel Server Universal.

  • Einschränkungen in Bezug auf die Topologieveröffentlichung in der Schneider Electric-Cloud: Alle Geräte müssen mindestens einmal mit dem Panel Server verbunden werden, damit die richtige Topologie in der Schneider Electric-Cloud veröffentlicht wird.

  • Einschränkungen in Bezug auf benutzerdefinierte Modelle für Wireless-Geräte, die über ein untergeordnetes Gateway verbunden sind: Wenn ein benutzerdefiniertes Modell denselben Namen wie ein vordefiniertes Modell verwendet und bereits Geräte mit dem vordefinierten Modell verknüpft sind, gehen Sie wie folgt vor, um das benutzerdefinierte Modell zu laden:

    1. Nehmen Sie alle Geräte außer Betrieb, die bereits mit dem vordefinierten Modell verknüpft sind.

    2. Laden Sie das benutzerdefinierte Modell in den Panel Server.

    3. Starten Sie den Panel Server neu.

    4. Ordnen Sie die Geräte dem neu geladenen benutzerdefinierten Modell zu.

    5. Veröffentlichen Sie die Topologie bei Verwendung des Panel Server mit einer Schneider Electric-Cloud-Anwendung, wie z. B. EcoStruxure Asset Advisor oder EcoStruxure Resource Advisor.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.