DOCA0178IT-21

Correzioni importanti per la versione del firmware 002.006.000

  • Il problema relativo alla reimpostazione della password che si verificava in rari casi nella versione del firmware 002.005.000 è stato risolto.

  • Il problema segnalato per Panel Server con la versione firmware 002.005.000, relativo alla pagina Web Impostazioni del dispositivo PowerTag Control IO (A9XMC1D3) che potrebbe risultare inaccessibile sulle pagine Web di Panel Server dopo un'operazione di ripristino su Panel Server, è stato risolto.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.