DOCA0106ZH-14

Schneider Electric Green Premium™ 生态标签

描述

Green Premium 是一种让您能够在保证商业效益的同时制定和改进环境策略的标签。这种生态标签符合最新环境规定。

访问 Green Premium

可以通过以下任一种方式在线访问带标签的产品上的 Green Premium 数据:

  • 导航至 Schneider Electric 网站上的 Green Premium 页面。

  • 导航至智能电话 mySchneider 应用程序上的产品页面

    注: 下载并安装 mySchneider 应用程序,扫描任何 Schneider Electric 产品正面的二维码,并单击 mySchneider 链接以访问应用商店。

通过 Schneider Electric 网站查看产品

根据以下步骤,利用 PC 或智能电话,核查产品的环境标准:

步骤

操作

1

Green Premium page 上,选择 可持续性 > 对于客户 > Green Premium 产品

2

单击 检查您的产品并访问环境数据

3

查看产品页面上,手动输入要搜索产品的商业型号或产品系列。

注: 您也可以选择 搜索部件号列表 选项卡,以发送包含待搜索产品的商业型号列表的文件。

4

如要同时搜索多种产品,单击 添加产品 ,然后输入到字段中。

5

单击 检查产品 ,以生成所输入商业型号对应的产品的环境标准报告。

6

随即出现一个名为 Green Premium 声明的窗口。单击我接受以访问产品信息。

7

随即显示查看产品页面,其中列出了每种环境数据的所选产品的文档。每个文档都可以下载到您的 PC。

通过 mySchneider 应用程序查看产品

根据以下步骤,利用智能电话上的 mySchneider 应用程序,核查产品的环境标准:

步骤

操作

1

打开 mySchneider 应用程序。

2

产品目录页面顶部的搜索字段中:

  • 输入要搜索的产品的商业型号

  • 或按下搜索框 中的二维码图标并扫描产品正面的二维码进行搜索。

3

当所搜索的商业型号对应的页面打开时,向下滚动并选择 Green Premium

4

产品附带的 Green Premium 文档列于 Green Premium 页面。

选择所需的文档进行参考或下载。

环境标准

Green Premium 生态标签记录了与产品环境影响有关的以下标准:

  • RoHS:有害物质限制 (RoHS) 指令

    • 面向欧盟

    • 面向中国

  • REACh:欧盟化学品注册、评估、授权和限制法规。

  • 产品环境概况 (PEP)

  • 报废说明 (EoLI)。

RoHS

Schneider Electric 产品在全球范围内普遍符合 RoHS 要求,即使是不要求符合此法规的许多产品,也都符合。符合以下条件的产品可获得合规证书:
  • 欧盟定义的 RoHS 标准。

  • 中国定义的 RoHS 标准。

REACh

Schneider Electric 产品在全球范围内都严格遵循 REACh 法规,所有这些产品都全面公布了与高度关注物质 (SVHC) 含量有关的信息。

产品环境概况 (PEP)

Schneider Electric 根据 ISO 14025 PEP Ecopassport 计划发布一整套全面的环境数据,其中包括其认证产品在各寿命阶段的碳足迹和能耗数据。产品环境概况对监测、控制、降低碳排放以及/或者节能特别有用。

报废说明 (EoLI)

报废说明符合废弃电子电气设备 (WEEE) 指令,并提供:

  • Schneider Electric 产品的再生利用率。

  • 产品退役期间以及再生利用之前的人员保护指导。

  • 针对再生利用或选择性处理的零部件标识,从而以标准的再生利用流程降低环境方面的危害/不兼容性。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.