访问 EIFE 网页
支持的 Web 浏览器
|
浏览器 |
用于 Windows XP 的版本 |
用于 Windows Vista 的版本 |
用于 Windows 7 及其更高版本的版本 |
|---|---|---|---|
|
Microsoft Internet Explorer |
IE 9.0 |
IE 9.0 |
IE 10.0、IE11.0 |
|
Microsoft Edge |
– |
– |
81.0.416.58 及更新版本 |
|
Mozilla Firefox |
15.0 |
20.0 |
20.0、45.0 |
|
Google Chrome |
24.0 及更新版本 |
24.0 及更新版本 |
24.0 及更新版本 |
首次访问 EIFE 网页
首次访问 EIFE 网页时,必须配置 EIFE 名称。
警告 |
|---|
|
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
首次使用 SecurityAdmin 用户名(Security Administrator 角色)访问 EIFE 接口时,将要求用户更改缺省密码。
首次访问 EIFE 网页的过程取决于计算机的操作系统:
-
Windows Vista、Windows 7 或更新的版本,或较新的操作系统
-
Windows XP 或更低版本的操作系统
通过配备 Windows Vista or Windows 7 and Later 的 PC 进行首次访问
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
断开 PC 与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi。 |
|
2 |
将计算机的 Ethernet 电缆连接至 EIFE 接口或面板内部的 Ethernet 开关。 |
|
3 |
打开 。 |
|
4 |
单击,则 EIFE 将显示在设备列表中。 注: 如果
EIFE
名称未显示在 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了
PC 和
EIFE
接口。
|
|
5 |
双击选中的 EIFE ,将在浏览器中自动打开登录页面。 注: 缺省浏览器必须是
Microsoft Internet Explorer 或 Microsoft Edge。
|
|
6 |
输入用户名 注: 用户名和密码区分大小写。
|
|
7 |
如要更改缺省密码,请从标头的 用户名箭头选择。 然后便会显示页。 |
|
8 |
输入、、、 和,以更改缺省密码。 |
|
9 |
从框中选择语言,然后单击。 |
|
10 |
如要定位 EIFE -XXYYZZ,请单击标头上的。选定 EIFE -XXYYZZ 的 ULP LED 指示灯将闪烁 15 秒(测试模式)。 |
|
11 |
如要命名 EIFE ,请选择菜单,转到子菜单,输入设备名称,然后单击。 |
|
12 |
用相同的 EIFE 名称创建标签,并将其贴到 IFE 接口。 |
-
XXYYZZ 是十六进制 MAC 地址的最后 3 个字节。
-
如果 DPWS 没有被启用,应检查防火墙设置。
通过配备 Windows XP 的 PC 进行首次访问
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
断开计算机与局域网 (LAN) 的连接,并关闭 Wi-Fi。 |
|
2 |
将计算机的 Ethernet 电缆连接至 EIFE 接口。 |
|
3 |
打开网页浏览器。 注: 计算机自动使用缺省
IP 地址 169.254.#.#(#=0–255) 和缺省子网掩码
255.255.0.0。
|
|
4 |
在地址文本框中,输入 示例:对于 MAC 地址为 00-B0-D0-86-BB-F7 or 0-176-208-134-187-247(十进制)的 EIFE ,在地址文本框中输入 169.254.187.247。 |
|
5 |
按下,登录页面随即在浏览器中自动打开。 |
|
6 |
输入用户名 注: 用户名和密码区分大小写。
|
|
7 |
如要更改缺省密码,请从标头的 用户名箭头选择。 然后便会显示页。 |
|
8 |
输入、、、 和,以更改缺省密码。 |
|
9 |
从框中选择语言,然后单击。 |
|
10 |
如要定位 -XXYYZZ,请单击标头上的。选定的 -XXYYZZ 的 ULP LED 将闪烁 15 秒。 |
|
11 |
如要命名 -XXYYZZ,请选择菜单,单击子菜单,输入设备名称,然后单击。 |
|
12 |
用相同的 EIFE 名称创建标签,并将其贴到 IFE 接口。 |
访问网页
按照网络发现、名称浏览和 IP 地址浏览程序访问网页。
网页访问权限取决于 IT 基础设施。
网络发现
配置 EIFE 名称后,按照以下程序访问 EIFE 网页。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将 EIFE 接口或面板内部的 Ethernet 开关连接至局域网 (LAN)。 |
|
2 |
将计算机连接至局域网 (LAN)。 |
|
3 |
打开 。 |
|
4 |
单击,则 EIFE 名称将显示在设备列表中。 注: 如果
EIFE
名称未显示在 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了
PC 和
EIFE
接口。
|
|
5 |
双击 EIFE 名称(写在位于选定 EIFE 接口正面的设备标签上),将在浏览器中自动打开登录页面。 注: 缺省浏览器必须是
Microsoft Internet Explorer 或 Microsoft Edge。
|
名称浏览
必须使用 DNS 服务器。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将 EIFE 接口或面板内部的 Ethernet 开关连接至局域网 (LAN)。 |
|
2 |
将计算机连接至局域网 (LAN)。 |
|
3 |
打开网页浏览器。 |
|
4 |
在地址文本框中,输入 EIFE 名称,其写在位于所选 EIFE 接口正面的设备标签上。 |
|
5 |
按下,登录页面随即在浏览器中自动打开。 注: 如果
EIFE
接口未显示在 的设备列表中,则检查是否未通过路由器连接了
PC 和
EIFE
接口。
|
IP 地址浏览
必须设置 IP 静态配置。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将 EIFE 接口或面板内部的 Ethernet 开关连接至局域网 (LAN)。 |
|
2 |
将计算机连接至局域网 (LAN)。 |
|
3 |
打开网页浏览器。 |
|
4 |
在地址文本框中,输入 IT 管理员提供的 IP 地址。 |
|
5 |
按下,登录页面随即在浏览器中自动打开。 注: 如果未在网页浏览器中打开登录页面或未正确显示,则检查是否已勾选
Internet Explorer 中的。
|
警告