DOCA0106ZH-14

时区

时区配置

步骤

操作

1

EIFE 菜单栏中,单击 配置和设置

2

配置和设置 菜单的 常规 子菜单中,单击 时区

3

时区配置 网页中,从 时区 列表中选择您当地的时区。

4

如果必须设置夏令时,则选择 启用 复选框。

5

夏令时开始 夏令时结束 列表中选择夏令时开始和结束的时间。

6

单击 应用 保存设置。

注: 只有在 日期和时间 处于 自动 模式时, 时区 的设置才适用。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?