设备记录
描述
记录可用于设备列表中的设备。记录内容可通过使用主题进行自定义。主题是可以被选择来获得所需记录内容的设备的参数。每台设备的记录条目数相对于该设备选定的主题数是固定的。 EIFE 接口可以记录按预定义的时间间隔(5、10、15、20、30 和 60 分钟)接收的数据。下文解释 EIFE 接口如何记录数据和如何设置设备的记录功能。
记录间隔
电源监控系统中的许多设备不能将数据记录在非易失性存储器中。 EIFE 接口按预定义间隔提供此数据记录。
EIFE 数据记录的功能包括:
-
每台设备的最大记录条目数固定为 12960。
-
每台设备最多可为数据记录选择 24 个主题(主题是 kVAh、kWh、kVARh 等)。
-
为数据记录选择设备和主题列表。
记录间隔是 EIFE 接口记录从设备接收到的数据的预定义时间。设备的记录容量计算方式是,使用记录容量因数乘以页面中设置的记录间隔。
记录容量(天数) = 记录容量因数 * 记录间隔(分钟)
记录容量因数是 9,计算方式如下:
记录容量因数 = 12960/1440
其中:
-
12960 是每台设备的最大记录条目数。
-
1440 是每天的分钟数
示例:如果页面中的设为 5 分钟,则记录容量是 45 天。
表格显示相应记录间隔的记录容量:
|
记录间隔(分钟) |
记录容量(天) |
|---|---|
|
5 |
45 |
|
10 |
90 |
|
15 |
135 |
|
20 |
180 |
|
30 |
270 |
|
60 |
540 |
间隔记录设置程序
设备列表中的 MasterPacT MTZ 抽出式断路器可以启用记录功能。每台设备的记录主题是唯一的。要查看数据记录间隔,请参阅菜单中的设备记录。
记录
要禁用记录功能,请将记录间隔选择为,确保已清除记录选项,然后单击。
清除数据
要删除数据记录,请在要删除的主题下勾选 。
自定义
要自定义记录内容,请启用设备记录功能。单击将配置设备的下的。