DOCA0106ZH-14

安全日志

描述

EIFE 接口的安全日志功能支持生成与安全相关的事件,例如成功或失败的登录尝试、用户配置、对象访问和固件更新。这些事件记录在安全日志中,安全日志提供的信息可用于监控系统上所执行的活动。安全团队可以使用这些信息检测安全隐患,并在出现安全隐患时做出响应。

安全团队可以通过以下方式检索生成的安全日志:

  • 使用 EIFE 网页上的手动导出选项。有关详细信息,请参阅 导出到 CSV

  • EIFE 网页中配置 Syslog 参数。在这种情况下,生成的安全日志将自动发送到配置的 Syslog 服务器。有关详细信息,请参阅 Syslog 服务参数

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?