状态
描述
页面显示 EIFE 接口通讯状态。
浏览实时数据视图时, EIFE 接口具有自动通讯检查功能,默认情况下,每 15 分钟执行一次。此检查可验证在 EIFE 接口中配置的所有设备的通讯情况,并尝试重新建立与当前浏览器会话中标注为停止运行的所有设备的通讯。
可以单击,执行手动通讯检查。
具有 installer 或 engineer 角色的用户能够更改“诊断”页面设置。
导航至“状态”页
如要查看页,请单击。
状态参数
|
数据 |
描述 |
|---|---|
|
|
连接到 EIFE 接口的设备的名称。 |
|
|
连接到 EIFE 接口的设备的类型。 |
|
|
显示连接类型: 类型 1:ULP |
|
|
通讯状态:
|