Modbus TCP/IP 过滤
描述
页面让您能够为连接到 EIFE 接口的 Modbus TCP/IP 客户端定义访问等级。
区块连接
您可以选择所允许的 IP 最大连接数:8 或 16 个。每个连接可同时有 12 个并发事务。
如果启用了 IP 过滤,则必须藉由针对使用 EcoStruxure Power Commission 软件的读/写权限,在允许地址列表中配置 PC 的 IP 地址。
IP 过滤
|
参数 |
描述 |
设置 |
|---|---|---|
|
|
激活 IP 地址过滤。已授予表格中可用 IP 地址列表的访问权限。 |
|
|
|
过滤输入的所需 IP 地址。 |
10 个地址(允许的最大IP 地址数量) |
|
|
定义相应的 IP 地址的访问等级。 |
|
|
|
允许所有 Modbus TCP/IP 客户端具有只读访问权限。 |
|