DOCA0106ZH-14

概况

设备物理位置

步骤

操作

结果

1

EIFE 菜单栏中,单击 配置和设置

打开 配置和设置 菜单。

2

配置和设置 菜单的 常规 子菜单中,单击 设备物理位置

打开 设备物理位置 页面。

3

设备物理位置 网页中,单击 打开闪烁

EIFE 接口设为测试模式,而将 LED 闪烁设为 ULP 模式,1 秒钟开,1 秒钟关。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?