DOCA0106ZH-14

冗余 RSTP

描述

REDUNDANCY-RSTP 页面让您能够设置 RSTP 网桥和 RSTP 端口详细信息。

具有 Installer 或 Engineer 角色的用户能够更改冗余 RSTP 设置。

对于 REDUNDANCY-RSTP 设置,在单击 应用更改 之后,会显示一条弹出消息,用于确认接口重启以便应用新设置:

  • 单击 ,可重启并应用设置更改。

  • 单击 ,可取消设置修改并恢复上次保存的设置。

导航至 Redundancy-RSTP 页

如要查看 REDUNDANCY-RSTP 页,请单击 设置 > 通讯 > REDUNDANCY-RSTP

RSTP 设置

设置

描述

启用

让您能够启用 RSTP 功能(缺省禁用)。

RSTP 网桥设置

设置

描述

网桥优先级

让您能够选择网桥优先级。

  • 设置范围:0-61440

  • 缺省设置:32768

网桥问候时间

让您能够输入网桥问候时间。

  • 设置范围:1-2 秒

  • 缺省设置:2 秒

网桥最大老化时间

让您能够输入网桥最大老化时间。

  • 设置范围:6-40 秒

  • 缺省设置:40 秒

传输保持计数

让您能够输入传输保持计数。

  • 设置范围:3-100 秒

  • 缺省设置:6 秒

网桥转发延迟

让您能够输入网桥转发延迟。

  • 设置范围:4-30 秒

  • 缺省设置:21 秒

RSTP 端口 1 和 2 设置参数

设置

描述

RSTP 设置模式

让您能够选择 RSTP 设置模式:

  • 勾选 自动 (缺省设置),可自动设置 RSTP 端口 1 和 2。

  • 勾选 手动 ,可手动设置 RSTP 端口 1 和 2 参数(端口优先级和端口成本)。

端口 1 和 2 优先级

让您能够手动选择端口 1 和 2 的优先级。

  • 设置范围:0-240

  • 缺省值:128

端口 1 和 2 成本

让您能够手动输入端口 1 和 2 的成本。

  • 设置范围:1-200000000

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?