Syslog 服务
描述
SYSLOG 服务页面允许您为 EIFE 接口生成的安全日志配置 Syslog 服务器设置。
EIFE 接口可记录 2048 个安全事件,在此之后较新的事件覆盖最早的事件。
确保通过以下方式从 EIFE 接口定期导出安全日志:
-
手动导出 CSV 格式的日志。
-
使用导出间隔参数自动导出安全日志。
导航至 Syslog 服务页
如要查看 页,请单击。
Syslog 服务参数
|
参数 |
描述 |
数值 |
|---|---|---|
|
|
让您能够启用/禁用 Syslog 服务。 |
缺省设置:已禁用 |
|
|
让您能够输入 Syslog 服务器的服务器名称或 IP 地址。 |
– |
|
|
让您能够选择连接类型。 |
缺省设置:TCP |
|
|
让您能够输入 Syslog 服务器端口号。 |
设定范围:1-65534 缺省设置:801 |
|
|
让您能够设置 Syslog 日志文件导出的间隔。 |
设置范围:10-3600 秒 缺省设置:300 秒 |
导出到 CSV
单击 导出至 CSV 按钮,以导出 CSV 格式的安全日志文件。安全日志的内容符合 Syslog 标准。
测试连接
单击测试连接按钮,以验证 EIFE 接口与 Syslog 服务器之间的连接。在测试期间, EIFE 接口将与 Syslog 服务器连接,用户将收到有关连接是否已建立的通知。