DOCA0106ZH-14

用户界面布局

概述

此示意图显示了 EIFE 用户界面布局。

A 标题栏

B 菜单选项卡

C 子选项卡

D 操作按钮

E 显示区域

标题栏

标题栏在所有页面顶部显示以下信息。

通用信息

描述

日期和时间

当前日期和时间,格式分别为年-月-日和时:分:秒

选中的用户名

登录的用户名

注销

如需注销 EIFE 会话,请单击 注销 或关闭浏览器。不使用时,建议您从 EIFE 会话注销。

主选项卡

主选项卡为:

  • 监控

  • 控制

  • 诊断

  • 维护

  • 配置和设置

子选项卡

子选项卡显示位于选定主选项卡下方的子菜单。

操作按钮

操作按钮与选定的选项卡一致,但有变化。

下表描述界面按钮:

按钮

操作

应用

应用更改。

取消

取消更改,以恢复上次保存的设置。

显示区域

显示区域显示选定子选项卡的详细信息和所有相关字段。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?