DOCA0106ZH-14

IMU信息

描述

IMU 信息 页面显示与连接到 EIFE 接口的 ULP 端口的设备有关的信息。连接的设备是:

  • MicroLogic X 控制单元

  • IO 模块 IO 1

  • IO 模块 IO 2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?