DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Om enheten

SmartDim LED puck Multiwire (heretter kalt Puck / Mikromoduldimmer) kombinerer fordelene med smart dimmerfunksjon med vanlige mekaniske trykknappbrytere. Den forvandler en tradisjonell bryter til en tilkoblet enhet som kan styres med en trykknapp eller via Wiser Home appen. Den kan koble og dimme ohmske eller kapasitive laster og er også kompatibel med dimbare LED-er.
MERK: Ikke kontroller enheter som er avhengige av permanent strømforsyning.

Tilleggsfunksjoner:

  • Fjernkontroll med maksimalt 10 mekaniske trykknapper.

  • Manuell innstilling av LED-driftsmodusen (RL LED-modus).

  • Elektronisk overbelastningsvern, overopphetingsvern og kortslutningsbeskyttelse.

  • Innstilling av dimmeområdet: minimum og maksimum lysstyrke.

  • Still inn en tidsplan med Wiser Home Appen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?