DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Deaktivering av tilkoblede brytere

Du kan deaktivere de mekaniske trykknappbryterne hvis de er konfigurert med en stemning eller med koblings-/dimmefunksjoner.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Mikromodul - dimmer > Konfigurer tilkoblede brytere (A).
  3. Velg trykknappen du vil deaktivere.
    • Trykknapp 1
    • Trykknapp 2
  4. Trykk på Fjern konfigurasjon (B) fra menyen, trykk deretter på Ja, jeg er sikker for å bekrefte og deaktivere trykknappbryteren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?