DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Manuell betjening

Når puck er koblet til en mekanisk trykknapp, kan de tilkoblede belysningsenhetene kontrolleres manuelt.

  • Trykk kort på den mekaniske trykknappen-1 for å slå lyset på/av.

  • Trykk på og hold inne den mekaniske trykknappen-1 for å justere dimmenivået for lyset.

MERK: Noen lamper har et startpunkt. Når du slår på lampen med lav lysstyrke, blir den raskt svært lys og går deretter automatisk tilbake til lavere lysstyrke. Dette er oppførselen til lampen, og kan ikke endres med dimmeren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?