DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Justering av lysstyrkenivået med appen

Med Wiser Home-appen kan du øke/redusere lysstyrkenivået i puck.
  1. Gå til fanen Kontroll, trykk på Alle enheter eller romfanen der puck er plassert.
  2. På skjermen for enhetskontroll drar du skyveindikatoren opp/ned for å øke/redusere lysstyrken (A).
    TIPS: Du kan også slå puck på/av på enhetskontrollskjermen, trykk på (B) for å slå på/av.

    MERK: Noen lamper har et startpunkt. Når du slår på lampen med lav lysstyrke, blir den raskt svært lys og går deretter automatisk tilbake til lavere lysstyrke. Dette er lampens funksjon, og kan ikke endres med dimmeren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?