DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Trykknapp stemningsstyring

Tilordne en stemning eller opprett en ny stemning for både kort og langt trykk på trykknappbryteren.
  1. Velg Stemning fra oppskyvingsmenyen, og trykk deretter på Kort trykk (A).
  2. Velg om det finnes en eksisterende stemning, og trykk deretter på Velg stemning eller trykk på Opprett en stemning for å opprette en ny stemning.
    Klikk på følgende lenke for å få en detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en ny stemning, Oppretting av stemning.
  3. Når du har valgt stemningen, trykker du på tilbakesymbolet (B) for å gå tilbake til konfigurasjonssiden for stemningen.
    Du vil nå se at funksjonen Kort trykk er konfigurert med en stemning. Følg samme fremgangsmåte for funksjonen Langt trykk.

Endring og oppløsning av stemning

  1. På siden for kontroll av stemninger trykker du på enten Kort trykk eller Langt trykk.
  2. Velg følgende alternativer for å endre eller oppheve bindingen av stemningen.
    • Endring: Trykk på stemningen du vil konfigurere for funksjonen Kort trykk eller Langt trykk, og trykk deretter på Velg stemning.
      TIPS: Stemningen med en grønn hake er den valgte stemningen. Trykk på en annen stemning for å gjøre endringer.
    • Oppløsing: Trykk på stemningen du vil løse opp for funksjonen Kort trykk eller Langt trykk, og trykk deretter på Velg stemning.
      TIPS: Stemningen med en grønn hake er den aktuelt valgte stemningen. Trykk på stemningen med den grønne haken for å løse den opp.
  3. Trykk på Ja, jeg er sikker for å bekrefte og ta i bruk endringene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?