DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Innstilling av dimmemodus

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du administrere moduser og innstillinger for dimmeren.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Mikromoduldimmer > Dimmemodus (A) og velg ett av følgende alternativer og trykk på Ferdig.
    • RC-modus: Når forskjellige lasttyper er koblet til dimmeren.
    • RL - LED-modus: Når en LED er koblet til dimmeren. Velg denne modusen bare hvis LED-lampen ikke fungerer som den skal i RC-modus. Hvis du for eksempel har problemer med flimrende lys, kan du endre dimmemodus til RL-LED for å forbedre dimmekvaliteten.
      MERK: RL - LED-modus bruker 10 % av den nominelle belastningen for å unngå overoppheting av dimmeren, se Tekniske data.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?