DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Paring av to pucker

Du kan pare 2 pucker som en del av Quick Home Connect for trådløs hjemmeautomasjon.
MERK:
  • Du kan betjene 2 pucker uten behov for trådløs bryter som en del av Quick Home Connect.

  • En eller flere pucker skal kobles til med en 1+1 mekanisk trykknapp. Se koblingsskjemaet under.

  • Du må sette begge puckene i paringsmodus samtidig. Paringsmodus er aktiv i ca. ett minutt.

FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUER
Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av fagfolk. Faglærte må bevise at de har grundig kunnskap på følgende områder:
- Kobler til installasjonsnettverk.
- Kobler til flere elektriske enheter.
- Legger strømkabler.
- Sikkerhetsstandarder, lokale regler og forskrifter for kabling.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT
- Kontroller at terminaltilkoblingsområdet ikke kommer i kontakt med de metalliske delene av en enhet som er installert på samme sted.
- Ikke kortslutt utgangene til nøytral.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
Nedenfor finner du 2 scenarier der du kan pare pucker med hverandre.

Scenario 1: Puck-1 er kablet til en 1+1 mekanisk trykknapp og Puck-2 ikke er koblet til en trykknapp og fjernstyres av Puck-1.
Ved paring kan du kontrollere Puck-2 fra Puck-1.


  1. Puck-1, trykk kort på den høyre mekaniske trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge.

  2. Puck-2 trykker du kort på knappen Still inn Konfigurer/Tilbakestill 5 ganger i rask rekkefølge på pucken.

Status LED blinker grønt på puck-LED-en.
MERK: Hvis pucken er plassert bak den mekaniske trykknappen, vises ikke status-LED-en.

Lyset som er koblet til puck, blinker noen få ganger. pucken kan nå styres av trykknappen.

Betjening av pucker: Trykk kort på trykknappene for å slå lyset på/av som nevnt i tabellen nedenfor.
Trykknappstyring Last
Venstre trykknapp (kablet til terminal 1) Lampe 1
Høyre trykknapp (kablet til terminal 2) Lampe 2
  • Trykk inn trykknappen for å justere lysstyrken for lampen.

    MERK: Dette trinnet er det samme for begge (høyre og venstre) trykknappene.


Scenario 2: Begge pucker er koblet til de aktuelle trykknappene.
Ved paring kan begge puckene kontrolleres omvendt. Det betyr at Puck-1 kan styre Puck-2 og Puck-2 kan styre Puck-1.


  1. Puck-2, trykk kort på den høyre mekaniske trykknappen 5 ganger i rask rekkefølge.

  2. Puck-1 trykker du kort på knappen Still inn Konfigurer/Tilbakestill 5 ganger i rask rekkefølge på pucken.

Lyset som er koblet til , blinker noen få ganger. kan nå styres av den mekaniske trykknappen.

Betjening av pucker: Trykk kort på trykknappene for å slå lyset på/av som nevnt i tabellen nedenfor.
Trykknappstyring Last
Dimmer 1
Venstre trykknapp (kablet til terminal 1) Lampe 1
Høyre trykknapp (kablet til terminal 2) Lampe 2
Dimmer 2
Venstre trykknapp (kablet til terminal 1) Lampe 2
Høyre trykknapp (kablet til terminal 2) Lampe 1
  • Trykk inn trykknappen for å justere lysstyrken for lampen.

    MERK: Dette trinnet er det samme for begge (høyre og venstre) trykknappene.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?