DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Fjerning av enheten fra Wiser-systemet

Ved hjelp av Wiser-appen kan du fjerne puck fra systemet.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Mikromoduldimmer > Slett (A).

    MERK:
    • Hvis du fjerner enheten, tilbakestilles puck. Etter tilbakestilling lyser LED-lampen gult, noe som indikerer at puck er klar til å kobles til et annet nettverk.

    • Hvis det oppstår problemer under paring eller tilbakestilling av pukk, se Tilbakestilling av enheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?