DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Konfigurering av strøm på atferd

Du kan konfigurere lysstyrkenivået for dimmeren når den er slått på.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Mikromoduldimmer > Strøm på atferd (A).
  3. Velg ett av følgende alternativer slik du foretrekker:

    Sist innkoblet lysstyrke: Lyset tennes med samme lysstyrke som da det sist ble slått av (også kalt minne).

    Spesifikt lysstyrkenivå: Med dette alternativet kan du velge ønsket lysstyrke hver gang du slår på lyset. Dra glidebryteren for å stille inn lysstyrken.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?