DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Konfiguring av tilkoblede brytere

Du kan koble en eller to mekaniske trykknappbrytere til dimmeren. Hver bryter kan konfigureres for å styre lyset individuelt eller for å aktivere en stemning for å slå på/av og dimme opp/ned.
  1. På startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Mikromodul - dimmer > Konfigurer tilkoblede brytere (A).
  3. Velg trykknappen du vil konfigurere.
    • Trykknapp 1
    • Trykknapp 2
    Som standard er trykknapp 1 konfigurert med Tilkoblet lyskontroll, og du kan konfigurere den for følgende alternativer basert på dine behov.
  4. Velg en av følgende:
    • Tilkoblet lyskontroll (B)
    • Stemning (C)
    MERK: I det følgende avsnittet finner du en forklaring på de ovennevnte alternativene.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?