DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Teste enheten

Før du bruker Puck, må du teste den manuelt og kontrollere at den fungerer når den er koblet til belysningsenhetene.

ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK STØT
  • Følg de aktuelle forskriftene for arbeid på strømførende deler.
  • Trykk bare på enhetsknappene med isolert hjelpeutstyr som oppfyller kravene i EN 60900.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre død eller alvorlig skade, eller skade på utstyret.

  • Trykk kort på Still inn (Setup/Reset) én gang, den tilkoblede belysningsenheten slår seg på/av.

  • Trykk på og hold inne Still inn (Setup/Reset) for å justere dimmenivået for den tilkoblede belysningsenheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?