DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Oppgi enhetsplasseringen

Du kan legge til enheten din til hvilket som helst rom (for eksempel soverom, stue, spisestue osv.).
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter, velg enheten som du vil endre plassering for, fra listen.
  3. Trykk på Plassering for å konfigurere skjermen.
  4. På skjermen Enhetskonfigurasjon kan du oppgiNytt romnavn (A) eller velge et eksisterende rom fra listen (B).
    TIPS: Hvis enheten allerede er tilordnet, kan du fjerne den fra det eksisterende rommet. Trykk på Fjern fra rom (C).
  5. Når endringene er gjort, trykker du på Send (D).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?