DUG_SmartDim LED Puck Multiwire_WH-01

Paring av enheten med Wiser-hub

Bruk Wiser Home-appen til å pare dimmeren med Wiser-huben for å få tilgang til og styre dimmeren.
  1. På startskjermen trykker du på > Enheter > > Lys > Mikromoduldimmer.
    TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på Kontroll > > Lys > Mikromodule.
  2. Trykk på Skann QR-kode og gi Wiser Home-appen tilgang til kameraet ditt. Skann deretter QR-koden på enheten.
    MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på Jeg finner ikke riktig QR-kode for å pare enheten manuelt og gå videre til trinn 3.

    Dersom QR-koden er feil, vises meldingen Feil QR-kode skannet. Trykk på Jeg kan ikke skanne QR-koden og velg ett av følgende alternativer:

    • (A): Oppgi Mac-adresse/EUI-64 og Installasjonskode, og trykk deretter på Koble til. Appen vil bekrefte at Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden er gyldige.

    • (B): Trykk på dette alternativet hvis du ikke finner Mac-adressen/EUI–64 og installasjonskoden.

  3. Trykk på Neste og utfør en av følgende handlinger for å legge til enheten:
    • Trykk kort på innstillingsknappen (konfigurer/tilbakestill) på dimmeren 3 ganger (<0,5 s) med en skrutrekker.
    • Trykk kort på den mekaniske trykknappen (koblet til terminal 1 på dimmeren) i 3 ganger.
    LED blinker gult.
    MERK: Hvis dimmeren er plassert bak trykknappen, er ikke status-LED-en synlig.
  4. Vent i noen sekunder til LED-lampen blir grønn. Du kan også se i appen at enheten er tilkoblet.
    Etter noen sekunder viser en grønn LED-lampe at enheten er paret med huben på riktig måte.

    MERK: Hvis LED-lampen blinker grønt og rødt, kan du se instruksjonene ved å trykke på lenken Blinker ikke LED-lampen gult?.
  5. Trykk på for å oppgi navnet på enheten.
  6. Trykk på Neste, tilordne enheten til et nytt rom eller et eksisterende rom og trykk på Send.
    VIKTIG: Den neste skjermen viser siden Enhetsinnstillinger, hvor du kan konfigurere enhetsinnstillingene under paringen eller på et senere tidspunkt. Hvis du foretrekker å konfigurere den senere, trykker du på Send. For mer informasjon om enhetsinnstillinger, se avsnittet Konfigurering av enheten.

    Etter at du har paret enheten, vises et skjermbilde med følgende alternativer:

    • + Legg til ny enhet: Trykk på for å fortsette paringen av flere enheter.

    • Begynn å bruke enheten: Trykk for å begynne å bruke den sammenkoblede enheten.

    MERK: Suksesskjermen vises bare hvis du er logget inn somHuseier.

    Nå kan du se den nylig tillagte enheten på fanen Kontroll under fanene Alle og Rom.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?