Certificaciones y normas
Introducción
Schneider Electric ha sometido este producto a pruebas y certificaciones independientes realizadas por organismos certificadores terceros. Estos organismos han certificado que este producto cumple los estándares siguientes.
La Pantalla FDM128 está certificada por Underwriters Laboratories de acuerdo con la norma UL 508 para equipos de control industrial.
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
El Pantalla FDM128 está diseñado para cumplir los requisitos del puente y las cubiertas de la marina mercante (consulte el sitio web de Schneider Electric para ver las directrices de instalación).
Para obtener información detallada, póngase en contacto con su distribuidor local o consulte el catálogo y las marcas en el producto.
Cumplimiento de normas
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
La Pantalla FDM128 cumple con las siguientes normas:
-
Reglas generales IEC 60947-1
-
UL 508, equipos de control industrial
-
CSA C22.2 N.° 14-05, equipos de control industrial
-
IACS E10
Sustancias peligrosas
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
La Pantalla FDM128 ha sido diseñada para cumplir con las siguientes normas y directivas:
-
Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE), Directiva 2002/96/CE
-
Directiva de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas (Restriction of Hazardous Substances, RoHS), Directiva 2002/95/CE
-
RoHS China, Estándar SJ/T 11363-2006
Condiciones de aceptabilidad UL de la Pantalla FDM128
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
La Pantalla FDM128 es adecuada para su uso en ubicaciones peligrosas según las normas para la clase 1, división 2. Se deben seguir todas las normas locales, estatales y regionales.
MARCA CE
Este producto
cumple los requisitos para la aplicación de la etiqueta
.
ADVERTENCIA |
|---|
|
RIESGO DE EXPLOSIÓN EN ZONAS PELIGROSAS
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
ADVERTENCIA
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"