Certifications et normes
Présentation
Schneider Electric a soumis ce produit à la qualification et aux tests d'organismes tiers indépendants. Ces agences ont certifié que ce produit est conforme aux normes ci-après.
L'Afficheur FDM128 est certifié par Underwriters Laboratory conformément à la norme UL 508 concernant les équipements de commande industriels.
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
L'Afficheur FDM128 est conçu pour répondre aux exigences de passerelle et de pont de la marine marchande (consultez le site Web Schneider Electric pour les instructions d'installation).
Pour obtenir des informations détaillées, contactez votre distributeur local ou consultez le catalogue et le marquage sur le produit.
Conformité aux normes
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
L'Afficheur FDM128 est conforme aux normes suivantes :
-
IEC 60947-1 - Règles générales
-
UL 508 - Equipements de commande industriels
-
CSA C22.2 No. 14-05 - Appareillage industriel de commande
-
IACS E10
Substances dangereuses
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
L'Afficheur FDM128 est conçu pour être conforme aux directives et normes suivantes :
-
WEEE, directive 2002/96/CE
-
RoHS, directive 2002/95/CE
-
RoHS Chine, norme SJ/T 11363-2006
Conditions d'acceptabilité UL de l'Afficheur FDM128
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
L'Afficheur FDM128 est destiné à une utilisation dans des environnements dangereux conformément aux normes de classe 1, division 2. Tous les codes locaux, étatiques et régionaux concernés doivent être suivis.
Marquage CE
Ce produit
répond aux exigences nécessaires pour l'application
du label
AVERTISSEMENT |
|---|
|
RISQUE D'EXPLOSION EN ENVIRONNEMENTS DANGEREUX
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
des dommages matériels.
|
AVERTISSEMENT
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"