Vue générale
Présentation
Le menu permet de surveiller jusqu'à huit appareils sélectionnés via des informations résumées.
Il existe deux modes d'affichage :
-
Icône
-
Liste
Vous pouvez passer d'un mode à l'autre en appuyant sur l'icône correspondante dans l'angle inférieur droit de l'écran.
Ce menu permet d'accéder aux écrans écrans des appareils surveillés :
-
Vue d'appareil pour disjoncteurs ComPacT, PowerPacT , MasterPacT .
-
Vue d'appareil pour appareils Smartlink .
Mode icône
En mode icône, les huit appareils sont affichés sur un écran, chacun représenté par une icône.
Pour atteindre une , appuyez sur l'icône correspondante.
Mode liste
En mode liste, quatre appareils sont affichés par écran, un par ligne.
Pour atteindre la , appuyez sur
dans la ligne correspondante.
Localisation des unités modulaires intelligentes
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
L'afficheur FDM128 permet d'identifier un disjoncteur faisant partie d'une unité modulaire intelligente (IMU) surveillée en faisant clignoter son déclencheur MicroLogic ou son afficheur FDM121.
Pour localiser une IMU :
Mise à jour à distance de l'affichage des appareils
L'afficheur FDM128 peut afficher les noms des disjoncteurs et le nom de la passerelle Smartlink SI B , Smartlink SI D ou Smartlink Modbus à laquelle ils sont connectés. Ces noms peuvent être mis à jour à distance à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission . Dans ce cas, vous devez actualiser l'affichage pour visualiser les nouveaux noms.
Pour actualiser l'affichage des noms, appuyez
sur
. Une barre de progression s'affiche pendant
l'actualisation de l'écran.
Dans les réseaux où les noms peuvent être mis à jour à tout moment, il est recommandé d'actualiser régulièrement l'affichage du FDM128 .
Etat ERMS pour disjoncteur MasterPacT MTZ
L'état ERMS s'affiche dans la pour un disjoncteur MasterPacT MTZ.
Mode icône
En mode icône, l'appareil dont le mode ERMS est engagé affiche un message ERMS en bleu sous l'icône de l'appareil.
Pour atteindre une , appuyez sur l'icône correspondante.
Mode liste
En mode liste, l'appareil dont le mode ERMS est engagé affiche les paramètres Ir en bleu.
Pour atteindre une , appuyez sur
dans la ligne correspondante.
Vue d'appareil
Dans la , l'appareil dont le mode ERMS est engagé affiche un message ERMS dans la barre de titre.




To Do: Pierre to confirm if it is necessary to complete Device view for switch-disconnectors.