Vista general
Descripción general
El menú le permite supervisar hasta ocho dispositivos seleccionados a través de la información resumida.
Hay dos modos de visualización:
-
Icono
-
Lista
Para cambiar entre los modos de visualización, pulse el icono correspondiente en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desde este menú, puede acceder a las pantallas de de los dispositivos supervisados:
-
Vista de dispositivos para interruptores automáticos ComPacT, PowerPacT y MasterPacT .
-
Vista de dispositivos para dispositivos Smartlink .
Modo de iconos
En el modo de iconos, se muestran los ocho dispositivos en una pantalla, cada uno mediante un icono.
Para acceder a , pulse el icono correspondiente.
Modo de lista
En el modo de lista, se muestran cuatro dispositivos por pantalla, uno por línea.
Localización de unidades funcionales inteligentes
@DTP: SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
La pantalla FDM128 le permite identificar un interruptor automático que forma parte de una unidad funcional inteligente supervisada (IMU), haciendo que su unidad de control MicroLogic o su pantalla FDM121 parpadeen.
Para localizar IMU:
Visualización de dispositivos actualizados remotamente
La pantalla FDM128 puede mostrar los nombres de los interruptores automáticos, así como el nombre del Smartlink SI B , Smartlink SI D y de la pasarela Smartlink Modbus a la que están conectados. Estos nombres se pueden actualizar de forma remota mediante el software EcoStruxure Power Commission . En tal caso, debe actualizar los nombres mostrados para ver los nuevos nombres.
Para actualizar la visualización de
nombres, pulse
. Se muestra una barra de progreso mientras
se actualiza la pantalla.
En el caso de redes en las que los nombres se pueden actualizar en cualquier momento, se recomienda actualizar la pantalla FDM128 de forma periódica.
Estado de ERMS para interruptor automático MasterPacT MTZ
El estado de ERMS se muestra en para un interruptor automático MasterPacT MTZ.
Modo de iconos
En el modo de iconos, debajo del icono del dispositivo que tiene el modo ERMS activado aparece el mensaje ERMS en azul.
Para acceder a , pulse el icono correspondiente.
Modo de lista
En el modo de lista, el ajuste Ir del dispositivo que tiene el modo ERMS activado aparece en azul.
Para abrir , pulse
en la línea correspondiente.
Vista de dispositivos
En , el dispositivo con su modo ERMS activado muestra un mensaje de ERMS en la barra de título.




To Do: Pierre to confirm if it is necessary to complete Device view for switch-disconnectors.