Descripción general
Presentación
FDM128 Pantalla Ethernet para ocho dispositivos es una interfaz hombre-máquina (HMI) de 1 a 8. El componente principal es una pantalla táctil de 5,7 pulgadas.
Pantalla FDM128 se puede conectar a dispositivos mediante una interfaz Ethernet usando:
-
Una o más pasarelas Ethernet (pasarelas servidor IFE, Link150, PowerLogic EGX300 y EGX100 Ethernet, PowerTag Link, EcoStruxure Panel Server, Smartlink SI B , Smartlink SI D o Smartlink Ethernet ).
-
Una o más pasarelas Ethernet de terceros que posean las características adecuadas.
Cada tipo de conexión se describe en mayor profundidad en esta sección.
for DTP team, on SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"
La Pantalla FDM128 puede supervisar y controlar hasta ocho dispositivos. La información visualizada incluye medidas, alarmas y datos de ayuda para el funcionamiento.
Para facilitar la instalación, se incluye una función de detección de dispositivos en la Pantalla FDM128 .
Número y naturaleza de los dispositivos conectados
Pueden supervisarse a la vez hasta ocho dispositivos de la lista siguiente:
-
Interruptores automáticos MasterPacT MTZ
-
Interruptores automáticos o interruptores en carga MasterPacT NT/NW
-
Interruptores automáticos o interruptores en carga ComPacT NS 1600b-3200
-
Interruptores automáticos o interruptores en carga ComPacT NS 630b-1600
-
Interruptores automáticos PowerPacT Py R (marcos)
-
Interruptores automáticos o interruptores en carga ComPacT NSX
-
Interruptores automáticos PowerPacT de marcos H, J y L
-
Pasarela Smartlink SI B
-
Pasarela Smartlink SI D
-
Pasarela Smartlink Modbus
-
Pasarela PowerTag Link
-
Pasarela PowerTag Link B
-
Pasarela PowerTag Link HD
-
EcoStruxure Panel Server Universal
-
EcoStruxure Panel Server Advanced
-
EcoStruxure Panel Server Entry
Dispositivos supervisados a través de la pasarela Smartlink SI B
Cuando una pasarela Smartlink SI B está conectada a la pantalla FDM128 , el estado de los dispositivos conectados a través de la pasarela se puede ver en la pantalla FDM128 .
El estado de los dispositivos siguientes se puede ver en la pantalla FDM128 :
-
Auxiliares de indicación Acti9 iOF+SD24 y OF+SD24
-
Auxiliares de indicación Acti9 OF24
-
Auxiliares de indicación Acti9 SD24
-
Auxiliares Acti9 iACT24 y iATL24 para contactores y relés de impulsos de la gama Acti9
-
Módulo de control remoto Acti9 RCA iC60 con interfaz Ti24
-
Interruptor automático de control integrado Acti9 Reflex iC60 con interfaz Ti24
-
Sensores de energía PowerTag, que se montan directamente en un interruptor automático Acti9 y se comunican con la pasarela Smartlink SI B mediante comunicación inalámbrica. Consulte en Números de referencia de los componentes la lista de sensores de energía PowerTag.
-
Sensores de energía PowerTag M250/M630, que se montan directamente en un interruptor automático ComPacT NSX y se comunican con la pasarela Smartlink SI B mediante comunicación inalámbrica. Consulte en Números de referencia de los componentes la lista de sensores de energía PowerTag M250/M630.
-
Medidores de energía iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210 y iEM3255
-
Auxiliares de indicación ComPacT NSX OF+SD
Dispositivos supervisados a través de la pasarela Smartlink SI D
Cuando una pasarela Smartlink SI D está conectada a la pantalla FDM128 , el estado de los dispositivos conectados a través de la pasarela se puede ver en la pantalla FDM128 .
El estado de los dispositivos siguientes se puede ver en la pantalla FDM128 :
-
Sensores de energía PowerTag 63 A, que se montan directamente en un interruptor automático Acti9 y se comunican con la pasarela Smartlink SI D mediante comunicación inalámbrica. Consulte en Números de referencia de los componentes la lista de sensores de energía PowerTag.
-
Sensores de energía PowerTag M250/M630, que se montan directamente en un interruptor automático ComPacT NSX y se comunican con la pasarela Smartlink SI D mediante comunicación inalámbrica. Consulte en Números de referencia de los componentes la lista de sensores de energía PowerTag M250/M630.
Dispositivos supervisados a través de la pasarela PowerTag Link
Cuando se conecta una pasarela PowerTag Link a la pantalla FDM128 , el estado de los dispositivos conectados a través de la pasarela se puede ver en la pantalla FDM128 .
El estado de los dispositivos siguientes se puede ver en la pantalla FDM128 :
-
Sensores de energía PowerTag 63 A, que se montan directamente en un interruptor automático Acti9 y se comunican con la pasarela PowerTag Link mediante comunicación inalámbrica. Consulte en Números de referencia de los componentes la lista de sensores de energía PowerTag.
-
Sensores de energía PowerTag M250/M630, que se montan directamente en un interruptor automático ComPacT NSX y se comunican con la pasarela PowerTag Link mediante comunicación inalámbrica. Consulte en Números de referencia de los componentes la lista de sensores de energía PowerTag M250/M630.
-
Sensor de energía F160 PowerTag (A9MEM1580)
-
Sensores de energía PowerTag Rope (A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592 y A9MEM1593)
Dispositivos supervisados mediante la puerta de enlace de EcoStruxure Panel Server
Cuando se conecta una puerta de enlace EcoStruxure Panel Server a la pantalla FDM128 , el estado de los dispositivos conectados a través de la puerta de enlace se puede consultar en la pantalla FDM128 .
El estado de los dispositivos siguientes se puede ver en la pantalla FDM128 :
-
Sensores de energía PowerTag 63 A, que se montan directamente en un interruptor automático Acti9 y se comunican con la pasarela EcoStruxure Panel Server mediante comunicación inalámbrica. Consulte en Números de referencia de los componentes la lista de sensores de energía PowerTag.
-
Sensores de energía PowerTag M250/M630, que se montan directamente en un interruptor automático ComPacT NSX y se comunican con la pasarela EcoStruxure Panel Server mediante comunicación inalámbrica. Consulte en Números de referencia de los componentes la lista de sensores de energía PowerTag M250/M630.
-
Sensor de energía F160 PowerTag (A9MEM1580)
-
Sensores de energía PowerTag Rope (A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592 y A9MEM1593)
for DTP team, on SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"