DOCA0037FR-13

Présentation

Présentation

L' FDM128 afficheur Ethernet pour huit appareils est une interface homme machine (IHM) 1 à 8. Le composant principal est un écran tactile de 5,7 pouces.

for DTP team, on SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"

Un Afficheur FDM128 peut être connecté aux appareils par l'intermédiaire d'une interface Ethernet en utilisant :

  • Une ou plusieurs passerelles Ethernet (serveur IFE, Link150, PowerLogic EGX300 et EGX100 Ethernet, PowerTag Link, Ecostruxure Panel Server, Smartlink SI B , Smartlink SI D ou Smartlink Ethernet ).

  • Une ou plusieurs passerelles Ethernet tierces présentant les caractéristiques appropriées.

NOTE: L'afficheur FDM128 ne prend pas en charge les équipements dont l'ID local (ID virtuel) provient des passerelles Com'X ou Link150.

La présente section décrit chaque type de connexion.

for DTP team, on SPANISH language: if following sentence starts with "unidad de visualizacion....", set a capital 'U' so that it reads "Unidad de visualizacion"

L'Afficheur FDM128 peut surveiller et gérer jusqu'à huit appareils. Les informations affichées incluent les mesures, les alarmes et les données d'assistance d'exploitation.

Pour faciliter l'installation, une fonction de détection des appareils est intégrée à l'Afficheur FDM128 .

Nombre et nature des appareils raccordés

Il est possible de surveiller simultanément jusqu'à huit appareils, parmi ceux de la liste suivante :

  • Disjoncteurs MasterPacT MTZ

  • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs MasterPacT NT/NW

  • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NS 1600b-3200

  • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NS 630b-1600

  • Disjoncteurs PowerPacT P et R

  • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs ComPacT NSX

  • Disjoncteurs PowerPacT à châssis H, J et L

  • Passerelle  Smartlink SI B

  • Passerelle  Smartlink SI D

  • Passerelle  Smartlink Modbus

  • Passerelle PowerTag Link

  • Passerelle PowerTag Link B

  • Passerelle PowerTag Link HD

  • EcoStruxure Panel Server Universal

  • EcoStruxure Panel Server Advanced

  • EcoStruxure Panel Server Entry

NOTE: La passerelle PowerTag Link B est équivalente à la passerelle Smartlink SI B .

Appareils surveillés via une passerelle Smartlink SI B

Lorsqu'une passerelle Smartlink SI B est connectée à l'afficheur FDM128 , l'état des appareils connectés via la passerelle peut être visualisé sur l'afficheur FDM128 .

L'état des appareils suivants est indiqué sur l'afficheur FDM128  :

  • Auxiliaires de signalisation Acti9 iOF+SD24 et OF+SD24

  • Auxiliaires de signalisation Acti9 OF24

  • Auxiliaires de signalisation Acti9 SD24

  • Auxiliaires Acti9 iACT24 et iATL24 pour contacteurs et relais à impulsions de la gamme Acti9

  • Module de commande à distance Acti9 RCA iC60 avec interface Ti24

  • Disjoncteur à commande intégrée Acti9 Reflex iC60 avec interface Ti24

  • Capteurs d'énergie PowerTag, montés directement sur un disjoncteur Acti9 et communiquant avec la passerelle Smartlink SI B via une communication sans fil. Vous trouverez la liste des capteurs d'énergie PowerTag dans la section Références des composants.

  • Capteurs d'énergie PowerTag M250/M630, montés directement sur un disjoncteur ComPacT NSX et communiquant avec la passerelle Smartlink SI B via une communication sans fil. Vous trouverez la liste des capteurs d'énergiePowerTag M250/M630 dans la section Références des composants.

  • Compteurs d'énergie iEM2000T, iEM3110, iEM3155, iEM3210 et iEM3255

  • Auxiliaires de signalisation ComPacT NSX OF+SD

NOTE: La gamme de produits Smartlink n'est pas disponible dans les pays suivants : Etats-Unis, Canada, Mexique. Pour connaître la liste des produits disponibles dans votre pays, consultez le catalogue.

Appareils surveillés via une passerelle Smartlink SI D

Lorsqu'une passerelle Smartlink SI D est connectée à l'afficheur FDM128 , l'état des appareils connectés via la passerelle peut être visualisé sur l'afficheur FDM128 .

L'état des appareils suivants est indiqué sur l'afficheur FDM128  :

  • Capteurs d'énergie PowerTag 63 A, montés directement sur un disjoncteur Acti9 et communiquant avec la passerelle Smartlink SI D via une communication sans fil. Vous trouverez la liste des capteurs d'énergie PowerTag dans la section Références des composants.

  • Capteurs d'énergie PowerTag M250/M630, montés directement sur un disjoncteur ComPacT NSX et communiquant avec la passerelle Smartlink SI D via une communication sans fil. Vous trouverez la liste des capteurs d'énergiePowerTag M250/M630 dans la section Références des composants.

NOTE: La gamme de produits Smartlink n'est pas disponible dans les pays suivants : Etats-Unis, Canada, Mexique. Pour connaître la liste des produits disponibles dans votre pays, consultez le catalogue.

Appareils surveillés via une passerelle PowerTag Link

Lorsqu'une passerelle PowerTag Link est connectée à l'afficheur FDM128 , l'état des appareils connectés via la passerelle peut être visualisé sur l'afficheur FDM128 .

L'état des appareils suivants est indiqué sur l'afficheur FDM128  :

  • Capteurs d'énergie PowerTag 63 A, montés directement sur un disjoncteur Acti9 et communiquant avec la passerelle PowerTag Link via une communication sans fil. Vous trouverez la liste des capteurs d'énergie PowerTag dans la section Références des composants.

  • Capteurs d'énergie PowerTag M250/M630, montés directement sur un disjoncteur ComPacT NSX et communiquant avec la passerelle PowerTag Link via une communication sans fil. Vous trouverez la liste des capteurs d'énergiePowerTag M250/M630 dans la section Références des composants.

  • Capteur d'énergie PowerTag F160 (A9MEM1580)

  • Capteurs d'énergie PowerTag Rope (A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592 et A9MEM1593)

Appareils surveillés via une passerelle EcoStruxure Panel Server

Lorsqu’une passerelle EcoStruxure Panel Server est connectée à l'afficheur FDM128 , l’état des appareils connectés via la passerelle peut être visualisé sur l’afficheur FDM128 .

L'état des appareils suivants est indiqué sur l'afficheur FDM128  :

  • Capteurs d'énergie PowerTag 63 A, montés directement sur un disjoncteur Acti9 et communiquant avec la passerelle EcoStruxure Panel Server via une communication sans fil. Vous trouverez la liste des capteurs d'énergie PowerTag dans la section Références des composants.

  • Capteurs d'énergie PowerTag M250/M630, montés directement sur un disjoncteur ComPacT NSX et communiquant avec la passerelle EcoStruxure Panel Server via une communication sans fil. Vous trouverez la liste des capteurs d'énergiePowerTag M250/M630 dans la section Références des composants.

  • Capteur d'énergie PowerTag F160 (A9MEM1580)

  • Capteurs d'énergie PowerTag Rope (A9MEM1590, A9MEM1591, A9MEM1592 et A9MEM1593)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?