Requisitos previos
Red Ethernet
Las conexiones Ethernet de los dispositivos IP en la red Ethernet deben estar instaladas y configuradas correctamente.
La red Ethernet puede incluir los siguientes dispositivos IP:
-
Pasarelas EGX300 o EGX100
-
Pasarelas Link150
-
Interfaces IFE o EIFE
-
IFE server
-
Dispositivos Smartlink Ethernet
-
Pasarela Smartlink SI B
-
Pasarela Smartlink SI D
-
Pasarela PowerTag Link
-
Pasarela PowerTag Link B
- Pasarela PowerTag Link HD
-
Pasarelas de terceros
-
EcoStruxure Panel Server Universal
-
EcoStruxure Panel Server Advanced
-
EcoStruxure Panel Server Entry
Para obtener más información, consulte las guías del usuario correspondientes que se ofrecen en la sección Related Documents.
Red de línea serie Modbus
Los dispositivos en la red de línea serie Modbus deben instalarse y configurarse correctamente con los siguientes parámetros de Modbus:
|
Parámetro |
Valor |
|---|---|
|
Dirección Modbus (solo esclavos) |
La dirección Modbus de cada dispositivo supervisado debe ser única. El rango de direcciones Modbus es [1-247]. |
|
Interfaz física |
RS-485 de 2 hilos |
|
Modo de transmisión |
RTU (automático) |
|
Velocidad de comunicación |
La velocidad de comunicación debe ser la misma para todos los dispositivos. |
|
Paridad |
La paridad debe ser la misma para todos los dispositivos. |
|
Tiempo de espera de respuesta |
1 segundo |
Para comprobar los parámetros de Modbus de cada dispositivo supervisado, consulte la sección Related Documents:
-
El Manual de instalación de módulos de comunicación de interruptores automáticos BCM ULP
-
Interfaz IFM Modbus-SL para un interruptor - Hoja de instrucciones
-
El Manual del usuario del sistema de comunicación Smartlink Modbus
Limitaciones de la arquitectura de red
Las limitaciones de la arquitectura de red son las siguientes:
-
El tiempo de espera de la línea serie Modbus en el dispositivo IFE debe ser 1 s.
-
Para evitar errores de comunicación o para no sobrecargar la red, se pueden conectar como máximo dos pantallas FDM128 al mismo dispositivo IFE. Las pantallas FDM128 pueden explorar datos del mismo interruptor automático.