Ajustes durante el funcionamiento
Ajustes generales
Las funciones de configuración que se pueden utilizar durante el funcionamiento sin reiniciar el asistente de configuración son:
-
Modificación de los ajustes generales
-
Edición de dispositivos
-
Adición de dispositivos sueltos IP manualmente
Edición de dispositivos
Limitaciones
Cuando se utilicen conjuntamente los siguientes dispositivos, no podrá escribir ni editar el nombre de dispositivo:
-
MasterPacT NT/NW con módulo BCM, versión de firmware inferior a 3.2.5.
-
ComPacT NS con módulo BCM, versión de firmware inferior a 3.2.5.
-
PowerPacT Py R (marcos) con módulo BCM, versión de firmware inferior a 3.2.5.
En esta guía se incluye un ejemplo de arquitectura de red.
Requisitos previos
Antes de editar los dispositivos es necesario cumplir los siguientes requisitos:
-
El interruptor automático debe estar en modo de control remoto.
-
El inicio de sesión del dispositivo en la página web de IFE o EIFE debe estar deshabilitado.
-
Solo se permiten los siguientes caracteres:
-
Letras mayúsculas de la A a la Z
-
Letras minúsculas de la a a la z
-
Dígitos del 0 al 9
-
Guion -
-
-
Antes de editar el nombre y la etiqueta del interruptor automático:
-
Debe estar desbloqueado el modo de comandos intrusivos EIFE
-
El conmutador de bloqueo de las interfaces IFE o IFM debe apuntar al candado abierto, como se muestra en el siguiente gráfico:
-
Cuando esté configurada la red de comunicación,
acceda al menú pulsando
.
Utilice el menú para:
-
Proporcionar una etiqueta a cada dispositivo:
La etiqueta se define en el campo y sólo se muestra en la Pantalla FDM128 . El campo contiene hasta 4 caracteres.
-
Cambiar el nombre de un dispositivo:
El nombre se define en el campo y es el nombre real del dispositivo. Es posible que deba utilizar la contraseña del dispositivo para cambiar el nombre del dispositivo. El campo contiene hasta 12 caracteres.
Ajustes de comunicaciones
Este menú sirve para:
-
Ver la configuración actual de la comunicación.
-
Reiniciar el asistente de configuración, desde el punto siguiente a los ajustes generales, donde puede modificar la configuración de la Pantalla FDM128 .
-
Si el número de dispositivos es menor que ocho, añada manualmente una interfaz IFE, una interfaz EIFE, una pasarela Smartlink SI B o una pasarela Smartlink SI D .
Ajustes de código de acceso
Puede acceder al menú pulsando
. Utilice este menú
para ver y editar la configuración del
nombre de usuario y el código de acceso.