Paramétrage pendant le fonctionnement
Paramètres généraux
Les fonctions de paramétrage suivantes peuvent être utilisées en cours d'opération, sans redémarrer l'assistant d'installation :
-
Modification des paramètres généraux
-
Modification des appareils
-
Ajout manuel d'appareils IP individuels
Pendant le fonctionnement, vous pouvez accéder au menu en appuyant sur
.
Modification des appareils
Limitations
Lorsque les appareils suivants sont utilisés ensemble, il est impossible d'écrire ou de modifier leur nom :
-
MasterPacT NT/NW avec module BCM, version de firmware inférieure à 3.2.5.
-
ComPacT NS avec module BCM, version de firmware inférieure à 3.2.5
-
PowerPacT P et R avec module BCM, version de firmware inférieure à 3.2.5
Un exemple d'architecture réseau est fourni dans ce guide.
Conditions préalables requises
Avant de nommer des appareils, vérifiez que les conditions préalables suivantes sont remplies :
-
Le disjoncteur doit être en mode commande à distance.
-
La journalisation des appareils dans la page Web IFE ou EIFE doit être désactivé.
-
Seuls les caractères suivants sont autorisés :
-
Lettres majuscules de A à Z
-
Lettres minuscules de a à z
-
Chiffres de 0 à 9
-
Trait d'union -
-
-
Avant de modifier le nom et le libellé du disjoncteur :
-
Le mode de commande intrusif EIFE doit être déverrouillé
-
Le commutateur de verrouillage de l'interface IFE ou IFM doit pointer sur le cadenas ouvert, comme illustré ci-après
-
Lorsque le réseau de communication est configuré,
accédez au menu en appuyant sur
.
Le menu permet d'effectuer les actions suivantes :
-
Fournir un libellé à chaque appareil :
Le libellé est défini dans le champ et apparaît uniquement sur l'Afficheur FDM128 . Le champ contient jusqu'à quatre caractères.
-
Renommer un appareil :
Le nom est défini dans le champ et représente le nom réel de l'appareil. Pour renommer l'appareil, il peut s'avérer nécessaire de fournir son mot de passe. Le champ contient jusqu'à 12 caractères.
Paramètres de configuration
Utilisez ce menu pour :
-
Afficher la configuration des paramètres de configuration actuelle.
-
Redémarrer l'Assistant d'installation à l'étape qui suit la configuration des paramètres généraux et qui permet de modifier le paramétrage de l'Afficheur FDM128 .
-
Si le nombre d'appareils est inférieur à huit, ajoutez manuellement une interface IFE, une interface EIFE, une passerelle Smartlink SI B ou une passerelle Smartlink SI D .
Paramètres de code d'accès
En cours de fonctionnement, vous pouvez accéder au menu menu en appuyant sur
. Utilisez ce menu pour afficher et modifier les paramètres
d'identifiant de connexion et de code d'accès.