990-91405G-037

合规性

安全 IEC 62040-1:2017 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 1 部分:安全要求
IEC 62040-1:2013-01,第 1 版修订版 1
EMC IEC 62040-2:2016 不间断电源系统 (UPS) 第 3.0 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求。
IEC 62040-2:2005-10 不间断电源系统 (UPS) 第 2.0 版 - 第 2 部分:电磁兼容性 (EMC) 要求
性能 IEC 62040-3:2011-03 不间断电源系统 (UPS) 第 2 版 - 第 3 部分:确定性能的方法和试验要求
环境 IEC 62040-4:2013-04 不间断电源系统 (UPS) 第 1 版 - 第 4 部分:环境方面 – 要求和报告
运输 ISTA 2B
污染等级 2
过压类别 III
接地系统 TN-S、TN-C、TT 或 IT
保护级别 I
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?