990-91405J-037

图纸

注: 全套综合图纸可从 www.se.com 获得。
注: 这些图纸仅供参考 — 如有变更,恕不另行通知。

Galaxy PW 二代 3:1 单机系统

3:1 220 VDC UPS

3:1 384 VDC UPS

Galaxy PW 二代 3:1 1+1 冗余并机系统

3:1 220 VDC UPS

3:1 384 VDC UPS

Galaxy PW 二代 3:3 单机系统

3:3 384 VDC UPS

Galaxy PW 二代 3:3 1+1 冗余并机系统

3:3 384 VDC UPS

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.