990-91379E-007

Διαμόρφωση Modbus

Το Modbus μπορεί να διαμορφωθεί για την ενσωματωμένη και την προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου (NMC).

  1. Πατήστε Διαμόρφωση > Modbus και επιλέξτε Ενσωματωμένη NMC για να διαμορφώσετε την ενσωματωμένη κάρτα διαχείρισης δικτύου ή Προαιρετική NMC για να διαμορφώσετε την προαιρετική κάρτα διαχείρισης δικτύου.
  2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις στην πρώτη σελίδα:
    1. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το στοιχείο Σρκ Modbus.
    2. Ορίστε το στοιχείο Ισοτιμία στην επιλογή Καμία, Ζυγή ή Μονή.
    3. Ρυθμίστε το Bit διακοπής σε 1 ή 2.
    4. Ορίστε το στοιχείο Ρυθμός baud στην επιλογή 2400 9600, 19200, ή 38400.
    5. Ορίστε το στοιχείο Μοναδικό ID προορισμού σε έναν αριθμό μεταξύ του 1 και του 247.
      ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κάθε συσκευή στον αγωγό πρέπει να έχει ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις εκτός από το Μοναδικό ID προορισμού της διεύθυνσης συσκευής, το οποίο πρέπει να είναι μοναδικό για κάθε συσκευή. Δύο συσκευές στον αγωγό δεν μπορούν να έχουν την ίδια διεύθυνση.
    6. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας και πατήστε το σύμβολο βέλους για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.
  3. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις στη δεύτερη σελίδα:
    1. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το TCP Modbus.
    2. Επιλέξτε το στοιχείο Θύρα 502 ή Θύρα [5000 έως 32768].
    3. Πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Ήταν χρήσιμες αυτές;