990-91381D-017

Installazione finale

  1. Solo per doppia rete di alimentazione: Aggiungere le etichette per SSIB, le spie luminose e l'etichetta del diagramma sull'armadio bypass di manutenzione. Le etichette vengono fornite insieme a questo manuale.

    Singola rete di alimentazione

    Doppia rete di alimentazione

  2. Aggiungere l'etichetta 885-91965 (fornita con l'UPS) sull'armadio bypass di manutenzione.
  3. Solo per l'ancoraggio antisismico: Installare la staffa di ancoraggio antisismico anteriore sull'armadio bypass di manutenzione e sull'UPS. Installare le staffe di ancoraggio antisismico anteriore sul pavimento. Utilizzare le parti di montaggio appropriate per il tipo di pavimento: il diametro del foro nella staffa di ancoraggio antisismico anteriore è di ø14 mm. Il requisito minimo delle parti di montaggio è: grado di resistenza M12 8.8.
  4. Chiudere lo sportello anteriore sull'armadio bypass di manutenzione
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?