990-91381D-006

Preparación de la instalación

  1. Retire los soportes (A) y (B) del armario de derivación de mantenimiento. Coloque los soportes (A) en la parte posterior del armario de derivación de mantenimiento. Guarde el soporte (B) para la interconexión por la parte superior con el SAI.

    Vista lateral derecha del armario de derivación de mantenimiento

    Vista posterior del armario de derivación de mantenimiento

  2. Retire el panel derecho del armario de derivación de mantenimiento.

    El armario de derivación de mantenimiento

  3. Retire el panel izquierdo del SAI. Coloque el panel izquierdo en el armario de derivación de mantenimiento.

    El armario de derivación de mantenimiento y el SAI

  4. Coloque el armario de derivación de mantenimiento en la ubicación final. Alinee con el anclaje antisísmico, si está presente. En los sistemas sin anclaje antisísmico, vuelva a colocar el soporte de transporte posterior en el armario de derivación de mantenimiento y móntelo en el suelo.

    Vista posterior con anclaje antisísmico

    Vista posterior sin anclaje antisísmico

  5. Preparación para los cables de alimentación:
    1. Retire la placa guía superior o inferior.
    2. Para entrada de cables por la parte inferior, retire las ruedas posteriores y los tornillos de las ruedas de la placa guía inferior. Descarte las ruedas.
    3. Perfore los orificios para los cables de alimentación o los pasacables en la placa guía. Los pasacables no se suministran.
    4. Vuelva a colocar la placa guía superior o inferior.
    PELIGRO
    peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
    No haga orificios ni realice perforaciones con las placas guía instaladas ni cerca del armario.
    Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

    Entrada de cables por la parte superior

    Entrada de cables por la parte inferior

  6. Abra la puerta interior en el SAI.
  7. Retire las cubiertas de protección transparentes, indicadas con (A) en la ilustración, del SAI.
    NOTA: En los modelos del SAI más antiguos, la caja de plástico, indicada con (B) en la ilustración, está presente en el estante y necesitará la modificación descrita en instrucciones posteriores. En los modelos del SAI más recientes, la caja, indicada con (C) en la ilustración, está integrada en la puerta interior del SAI en lugar de ser una pieza separada. La caja integrada no debe retirarse de la puerta interior. La caja integrada no necesita modificaciones.

    Vista frontal del modelo del SAI con caja de plástico independiente

    Vista frontal del modelo del SAI con la caja integrada en la puerta interior

  8. Retire las barras colectoras del SAI. Algunas barras colectoras se instalarán en el armario de derivación de mantenimiento:
    1. Retire las tres barras colectoras del SAI. Instale las tres barras colectoras en el armario de derivación de mantenimiento mediante las nueve tuercas M8 con arandela suministradas con el kit. Si las tuercas M8 con arandela no se encuentran en el kit suministrado, se deben pedir a un proveedor local.
    2. Retire las tres barras colectoras del SAI. Solo para suministro de red doble: Instale las tres barras colectoras en el armario de derivación de mantenimiento mediante las 12 tuercas M8 con arandela suministradas con el kit. Si las tuercas M8 con arandela no se encuentran en el kit suministrado, se deben pedir a un proveedor local.
    3. Retire las tres barras colectoras del SAI. Guárdelas para la opción del disyuntor del banco de carga (LBB) si es parte del sistema.
    4. Retire las cuatro barras colectoras del SAI. Descártelas o guárdelas como piezas de repuesto.

    Vista frontal del SAI

    Vista frontal del armario de derivación de mantenimiento

  9. Solo para sistema de conexión a tierra TNC: Instale la barra colectora puente suministrada para conectar la barra colectora N a la barra colectora PE como se muestra.

    Vista frontal del armario de derivación de mantenimiento

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?