990-91381A-032

เตรียมสายเคเบิลสัญญาณสำหรับสายสัญญาณในระบบทางเข้าสายเคเบิลด้านบน

อันตราย
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
ห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูหากมีเพลตติดตั้งไว้ และห้ามเจาะหรือกดให้เป็นรูในระยะที่ใกล้กับตู้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
  1. เตรียม UPS สำหรับสายเคเบิลสัญญาณ:
    1. ถอดฝาครอบออก
    2. ถอดเพลตโลหะและแผ่นแปรงด้านบนออกจากด้านบนของ UPS

      มุมมองด้านหน้าของ UPS

    3. สำหรับการติดตั้งโดยไม่มีท่อร้อยสาย : ติดตั้งเพลตแปรงกลับเข้าที่เดิม
    4. สำหรับการติดตั้งที่มีท่อร้อยสายไฟ: เจาะรูในเพลตเข้าสายสำหรับท่อร้อยสาย ติดตั้งท่อร้อยสาย และติดตั้งเพลตเข้าสายกลับเข้าที่เดิม
  2. เดินสายเคเบิลสัญญาณตามที่แสดงเพื่อแยกสายเคเบิล Class 2/SELV จากสายเคเบิล non-Class 2/non-SELV ตัวแบ่งภายในช่องเคเบิลจะแยกสายเคเบิล

    มุมมองด้านหน้าของ UPS

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?