990-91381C-037

顶部进线系统的信号线安装准备

危险
小心触电、爆炸或电弧
请勿在安装好密封盖板的情况下钻孔或打孔,请勿在机柜附近钻孔或打孔。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. UPS 信号线连接准备
    1. 拆下盖板。
    2. 拆下 UPS 顶部的密封盖板和刷板。

      UPS 正面视图

    3. 对于不带护套的系统:重新装回刷板。
    4. 对于带护套的系统:在护套的密封盖板中钻孔,安装护套,然后重新装回密封盖板。
  2. 敷设信号线,注意将 Class 2/SELV 线缆与 non-Class 2/non-SELV 线缆分开(如图所示)。线槽内的隔板会将线缆分开。

    UPS 正面视图

本页的QR代码

这有帮助吗?