990-91381D-037

UPS 内部铜排连接准备

  1. 将 PE 铜排重新安装到 UPS 中:
    1. 从 PE 铜排上断开 EMC 线缆、EMC 线缆支架和接地线缆的连接。注意接地铜排上的线缆连接。
    2. 拆下并丢弃铜排。
    3. 将 PE 铜排移至新位置。
    4. 扶住 EMC 线缆支架并轻轻拉动 EMC 线缆的末端以延伸其长度。将 EMC 线缆重新连接到 PE 铜排。
    5. 将接地线缆重新连接到 PE 铜排。
  2. 仅适用于装有独立塑料盒的 UPS:将塑料盒的 M 区盖板向上弯折。这一步骤很有必要,可留出空间用于安装维修旁路机柜和 UPS 之间的内部铜排。如果盒子集成在 UPS 内门,则跳过此步骤。集成盒无需改装即可与内部铜排配合使用。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?