990-91379H-031

Utför ett test av SPoT-läge batteri i ett enskilt UPS-system

OBS!
Risk för lastfall
Lasten stöds inte av UPS:en under ett test av SPoT-läge batteri. Stäng av all ansluten last eller säkerställ alternativ strömförsörjning för lasten innan du startar ett test av SPoT-läge batteri.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS!
risk för utrustningsskador
  • Batterierna laddas ur till varningsnivån för låg DC-spänning, vilket resulterar i kort batteritid efter test till dess att batterierna har laddats igen.
  • Upprepade batteritester eller kalibreringar kan påverka batteriets livscykel.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
OBS: Testet SPoT-läge batteri är endast lagligt tillåtet att utföra i vissa länder/områden. Se lokal/nationell lagstiftning. SPoT-läge batteri måste aktiveras av Schneider Electric service vid uppstart.

Allmänna förutsättningar för enskilt UPS-system (se alltid de förutsättningar som anges på din UPS eftersom de är specifika för ditt system):

  • UOB måste vara frånslagen.

  • UPS:ens driftläge måste vara Begärd statisk bypass.

  • Batteriets frånkopplingsenhet(-er) BB måste vara slutna.

  • Det får inte finnas några fel i enhetens display.

  • SSIB måste vara sluten.

  • UIB måste vara sluten (om sådan finns).

  • BF2 måste vara sluten (om sådan finns).

  • Utgångsspänningen och frekvensen måste ligga inom tolerans.

Denna funktion utför ett batteriurladdningstest utan att det behövs en lastbank. När batteriets SPoT-läge testas är växelriktaren PÅ medan UPS är i begärt statiskt bypassläge. Under testet utför UPS:en ett kalibreringstest för batteriets drifttid (om förutsättningarna för batteriets drifttid är uppfyllda, se Starta ett drifttidskalibreringstest) och justerar den beräknade drifttiden i enlighet med detta.

Utgångseffekten kan justeras manuellt från 0 till 100 % belastning så att den ligger så nära driftförhållandena som möjligt.

Testet stoppas när batterispänningen har nått sitt avstängningsnivå, eller när den fördefinierade urladdningsnivån har uppnåtts.

OBS: SPoT-läge batteri måste aktiveras av Schneider Electric under servicekonfigurationen innan det här testet är tillgängligt.
  1. Från startskärmen på displayen, välj Tester > SPoT-läge batteri.
  2. Verifiera att förutsättningarna för att utföra ett test är uppfyllda på sida 1 i menyn för SPoT-läge batteri och bekräfta att belastningen är strömsatt om UOB är öppen under denna procedur. Tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  3. På sidan 2 följer du den checklista som anges. Tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  4. Ställ in batteriets urladdningsnivå och uteffektnivå på sida 3. Tryck på pilsymbolen för att gå till nästa sida.
  5. Tryck på Starta SPoT-läge för batteri på sida 4 för att starta testet.
    OBS: Om du vill avbryta testet manuellt trycker du på Avbryt SPoT-läge för batteri.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.