990-91379A-019

Modbus 구성

Modbus는 통합 및 옵션 NMC(네트워크 관리카드)용으로 구성할 수 있습니다.

  1. 구성 > Modbus를 누르고 통합 NMC를 선택하여 통합 네트워크 관리 카드를, 또는 옵션 NMC를 선택하여 옵션 네트워크 관리 카드를 구성합니다.
  2. 첫 번째 페이지의 설정을 구성합니다.
    1. 시리얼 모드버스를 활성화 또는 비활성화합니다.
    2. 패리티없음, 짝수 또는 홀수로 설정합니다.
    3. 정지 비트를 1 또는 2로 설정합니다.
    4. 전송 속도2400, 9600, 19200, 또는 38400으로 설정합니다.
    5. 대상 고유 ID를 1에서 247 사이의 숫자로 설정합니다.
      주의: 버스의 모든 장치는 장치 주소 대상 고유 ID(모든 장치에 대해 고유해야 함)를 제외하고는 정확하게 동일한 설정을 사용해야 합니다. 버스에 있는 두 개의 장치가 동일한 주소를 가질 수는 없습니다.
    6. 확인을 눌러 설정을 저장하고 화살표를 눌러 다음 페이지로 이동합니다.
  3. 두 번째 페이지의 설정을 구성합니다.
    1. TCP Modbus를 활성화 또는 비활성화합니다.
    2. 포트 502 또는 포트 [5000 ~ 32768]을 선택합니다.
    3. 확인을 눌러 설정을 저장합니다.
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?