990-91379A-022

De uitgang configureren

OPMERKING: Deze configuratie is verplicht voor een goede werking van de UPS.
  1. Tik op Configuratie > Uitgang.
    1. Stel de AC-spanning f-f in op 380VAC, 400VAC, 415VAC, 440VAC of 480VAC, afhankelijk van uw configuratie.
    2. Stel de Frequentie in op 50Hz ±1.0, 50Hz ±3.0, 50Hz ±10.0, 60Hz ±1.0, 60Hz ±3.0, of 60Hz ±10.0, afhankelijk van uw configuratie.
    3. Tik op OK om uw instellingen op te slaan en tik op de pijl om naar de volgende pagina te gaan.
    4. Stel de Bypass- en uitgangstolerantie (%) in. Het bereik voor bypass- en uitgangstolerantie is +3% tot +10%, standaard is +10%.
    5. Stel de Spanningscompensatie (%) in. De uitgangsspanning van de UPS kan tot ±3% worden aangepast om voor verschillende kabellengten te compenseren. Standaardinstelling is 0%.
    6. Stel de Drempelwaarde overbelasting (%) in. Het bereik voor overbelasting is 0% tot 100%, standaard is 75%.
    7. Stel de Spanningscompensatie van transformator (%) in. Het bereik van de spanningscompensatie van de transformator is 0% tot 3%, standaard is 0%. Raadpleeg Spanningscompensatie uitgangstransformator voor meer informatie en De UPS-ingang configureren om te configureren dat een uitgangstransformator aanwezig is.
    8. Tik op OK om uw instellingen op te slaan.
QR code for this page

Was dit nuttig?