990-91379E-025

Izolacja pojedynczego zasilacza UPS w układzie równoległym

Skorzystaj z tej procedury, aby wyłączyć jeden zasilacz UPS w pracującym układzie równoległym.

UWAGA: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że pozostałe zasilacze UPS są w stanie dostarczyć zasilanie.
UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy świeci się lampka wyłącznika.
  1. Naciśnij na tym zasilaczu UPS opcję Sterowanie > Sekwen. nadzorowane > Wyłącz zasilacz UPS w układzie równoległym i wykonaj instrukcje na wyświetlaczu.
  2. Ogólna procedura wyłączania:
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólne procedury wyłączania. Zawsze postępuj wg kroków procedury Sekwen. nadzorowane, które są przypisane do Twojego systemu.
    1. Wybierz na tym zasilaczu UPS opcje Sterowanie > Falownik > Falownik wyłączony lub naciśnij przycisk WŁ. falownika (przytrzymaj przez pięć sekund) w sekcji sterownika poziomu systemu.
    2. Otwórz wyłącznik wyjściowy jednostki (UOB) na tym zasilaczu UPS.
    3. Otwórz wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego SSIB na tym zasilaczu UPS (jeśli jest obecny).
    4. Otwórz wyłącznik(i) baterii na tym zasilaczu UPS.
    5. Otwórz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB) na tym zasilaczu UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?