990-91379E-031

Isolera en enskild UPS i det parallella systemet

Använd den här proceduren för att stänga av en UPS i ett parallellsystem som är i drift.

OBS: Innan denna procedur påbörjas, se till att de återstående UPS-enheterna kan leverera lasten.
OBS: Brytaren får endast manövreras när den tillhörande brytarlampan lyser.
  1. På den här UPS:en, tryck på Kontroll > Guidade sekvenser > Stäng av en UPS i ett parallellsystem, och följ stegen som visas på skärmen.
  2. Generellt avstängningsförfarande:
    OBS: Följande är generella avstängningsförfaranden. Följ alltid stegen i Guidade sekvenser som är specifika för systemet.
    1. På den här UPS:en, välj Kontroll > Växelriktare > Växelriktare av eller tryck på knappen Växelriktare AV (håll intryckt i fem sekunder) på systemstyrenheten.
    2. Slå från enhetens utgångsbrytare UOB för den här UPS:en.
    3. Slå från den statiska ingångsbrytaren SSIB (om sådan finns) för den här UPS:en.
    4. Slå från batteribrytarna för den här UPS:en.
    5. Slå från enhetens ingångsbrytare UIB för den här UPS:en.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?