在维修旁路运行模式下启动 UPS 系统
注: 仅在断路器的指示灯亮起时,才可以操作该断路器。
- 如果设备输入断路器 UIB 断开,请将其闭合。 显示屏会亮起。重启过程大约会持续 3 分钟。
- 选择 或 ,然后按照显示屏上的步骤进行操作。
- 常规启动步骤 - 含维修旁路断路器 MBB 的 UPS 系统:注: 以下为常规启动步骤。始终按照与您系统相配套的引导顺序中的步骤操作。
- 如果设备输入断路器 UIB 断开,请将其闭合。
- 闭合静态开关输入断路器 SSIB(如有)。
- 闭合旁路反向馈电断路器 BF2(如有)。
- 闭合电池断路器。
- 选择 (如有可能)。
- 闭合设备输出断路器 UOB。
- 对并机系统中的其他 UPS 重复步骤 a 到 e。
- 闭合系统隔离断路器 SIB(如有)。
- 断开维修旁路断路器 MBB。
- 选择 或按住控制器上的逆变器打开按钮(长按 5 秒)。